This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA4311:差分信号性能的增益控制

Guru**** 2520290 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A, PGA4311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/665177/pga4311-gain-control-for-differential-signal-performance

部件号:PGA4311
主题中讨论的其他部件:PCM1794A

我想知道是否可以通过使用信道1和2来获得差分信号,以及使用信道3和4来获得第二个差分信号来改善设备的动态范围。

目前我正在使用双PCM1794A (单声道模式),并且获得128dB SNR和0.0004 % 的THD+N,但我没有音量控制。

我尝试为I2S侧找到音量控制,但却什么也没有。

如果我使用PGA4311,我的SNR和THD+N会受到什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lenny,

    感谢您在E2E论坛上发布您的问题。 来自精密放大器团队的应用工程师将能够在标准工作时间内为您的帖子发送邮件。

    此致,
    Errol Leon
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lenny,
    由于PGA4311发出的噪音,您可能会看到SNR降低1-3dB。 我的计算依据是PCM1794A的128dB SNR (4.5Vrms输出)~5µVpp μ A的计算噪声级别,加上PGA4311的2.5µVpp μ A至4µVpp μ A输出噪声。 由于这两个噪声源是不相关的,因此它们被添加为总和平方根。这假定PGA的增益为1x,并且我预计随着PGA的衰减越来越多,SNR会更差,因为输出信号电平更小。

    使用A级PGA4311,THD+N的合理估计值为~ 0006 %。 这同样来自两个THD+N数字的和平方根加法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您描述的是单端输入和单端输出的案例吗?

    我计划将 其与来自PCM1794A (单声道模式)的差分输出一起使用,在这种情况下,(+)侧将通过一个输入进行增益控制,(-)侧将通过PGA4311上的第二个输入进行增益控制。 在这种情况下,两个输入的增益将始终设置为相同的值。 此外,增益不会设置为大于0dB,我只会将PGA4311用作衰减器。

    在这种情况下 ,PGA4311的输出噪音是否相关(因为它将是共模噪音),这对差分信号有多大影响?

    谢谢;

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    PGA的两个通道之间的噪音应该仍然不相关。 对于差分输出,这将使SNR进一步降低1-3dB。 使用与我上面的帖子相同的计算,THD+N将增加到大约0008 %