This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3117D2:电路复习

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3117D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/665608/tpa3117d2-circuit-review

部件号:TPA3117D2

你好
我的客户目前正在使用TPA3117D2的智能扬声器。
电流输出设计为单声道最大10W。
我们将要求您查看当前电路配置。
(/ SD,PLIMIT,REG_OUT,FSEL,INPUT, 输出引脚)
另外,/ SD和FSEL是否应由AP控制?
我将附上电路图并确认。
在我看来,我需要重新配置输出过滤器。 是否有任何相关示例?

e2e.ti.com/.../circuit-review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    我查看了SCH,请在下面找到我的评论:

    1.请使用相同的值(通常为1uF) 和高精度(例如 X7R) 差分输入电容器(C180和C73)的电容器  

    2.即使只使用一个通道,您仍需要为未使用的通道保留自举电容器。 因此,请为 通道R输出添加0.22uF电容器。

    3. 设备在BTL模式下使用,因此请将PBTL引脚连接到GND

    4. 请使用 大于100uF的散装电容器进行PVCC去耦。

    5.  输出过滤器中使用铁氧体磁珠,请使用高阻抗铁氧体磁珠(例如 600ohm @ 100MHz) ,  获得更好的EMI性能。

    6. 可将FSEL连接至MCU以选择PWM切换频率(非静音)。 通过将SDZ连接到MCU, 用户可以控制设备关闭。

    请参阅数据表中图35中的典型应用电路。

    此致,

    郑少文