This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:开机重置

Guru**** 2392225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/665299/tlv320aic3104-q1-power-on-reset

部件号:TLV320AIC3104-Q1

您好,

我认为,当电源关闭时,寄存器将被重置(开机重置)。

复位激活时的电压是多少?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi,

    这不是重置设备的推荐方法。 通电后,应始终将复位引脚保持在低位至少10ns,以确保正常工作。 请参阅数据表第10.3 .1节。
    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve San,

    感谢您的回复。

    缺乏信息。
    假设应用是汽车,因此冷拖转起动会降低蓄电池电压。
    我想知道在这种情况下非故意复位处于活动状态时的电压。

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉莫奇山

    推荐的工作电压也在数据表中(第8.3 节)。 如果数字核心电压降至建议的最小值以下,设备可能会表现不正常或重置,如果电源电压下降,使其低于这些最小值,则建议重置设备, 即使降速不会自行触发复位。

    此致,
    -Steve Wilson