This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4952:LM4952接地问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/665044/lm4952-lm4952-ground-question

部件号:LM4952

大家好,

我目前正在LM4952TS芯片上使用一个通道,即通道A (针脚2和4)。   

我的问题是如何处理未使用的通道B引脚。  我是否将引脚8 (-VIN B)和引脚7 (VOUT B)短接至GND?

期待您的回复。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rocketman:

    您可以做的一件事是让两个引脚(7和8)保持浮动。
    另一种方法是使用电容器将引脚8连接到GND,并使引脚7保持浮动。
    我建议引脚7 (输出)保持打开的原因是为了避免此引脚上出现任何可能的与GND类似的情况,这也可能有助于降低功耗。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您的回复。 我已实施以下更改:

    *引脚8使用100nF电容器接地。

    *左引脚7浮动。

    谢谢!

    Rocketman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    还有几个问题。

    1) CIN A 电容器显示串联的非极化电容器 在此应用中陶瓷X7R 16V是否正常?

    2) cout a c容器 显示串联的非极化电容器。  在此应用中,我可以使用25V电解电容器接地,还是可以推荐电容器?

    非常感谢,

    罗克曼46.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rocketman:

    输出电容器(cout A)串联连接,以移除输出信号的直流元件,因为输出位于VDD/2中心。 输出信号中的直流电可能会损坏扬声器。 因此,建议将输出电容器串联放置。
    Cin A很好。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器