This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:辐射电磁场抗扰性测试

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/664643/tpa3251-radiated-electromagnetic-field-immunity-test

部件号:TPA3251

您好E2E:

我们的客户正在测试已开发产品的辐射电磁场抗扰性。
在650MHz至750MHz和950MHz至1GHz的抗扰频率下,系统主板发出共振声。

我附上了原理图和PCB图案文件。
请查看文件并向我们提供您的建议。

我们需要您的帮助。

此致,
ACGUY

e2e.ti.com/.../4ch_5F00_amp_5F00_bd_5F00_01_5F00_2chx2_5F00_ver_5F00_01.pdfe2e.ti.com/.../SJ25_2D00_1017_2D00_01_2D00_GBR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:
    我们正在研究这一问题,Justin稍后会回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:

    您似乎有阻气门的垫,您是否安装了阻气门进行了测试? 您的原理图上似乎有它DNP。

    我首先要做的事情之一是更改PWM切换频率,看看这是否会对您看到的故障信号产生任何影响。 从这里我们可以尝试并评估我们可以对输出路径中的辐射做些什么。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    >>看来您有阻气门垫,您是否安装了阻气门进行了测试? 您的原理图上似乎有它DNP。

    我会向客户确认。

    >>我首先要做的事情之一是更改PWM切换频率,以查看这是否对您看到的故障信号有任何影响。

    这是个很好的建议。

    谢谢!
    ACGUY