This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4931:静音期间发出3.478 Khz音调

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4931

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/664973/lm4931-3-478khz-tone-during-silence

部件号:LM4931

我们使用具有LM4931编解码器的VoIP模块。 待机或断电(模式0或1)后,我们切换到耳机呼叫mkde'(0x03),只要我们在PCM输入上只播放零,编解码器输出就会保持静音(某些噪音除外)。 播放声音后,当我们只播放零时,仍会有(弱) 3.478Khz音调(采样率为8kHz)。

音调频率随采样频率而变化。 振幅随hp_gain设置而变化。  在播放小声音时,可以听到声音。

我希望它是由数字低通/插值滤波器生成的,而信号似乎非常稳定。

我们可以听到音调,并使用麦克风和声卡进行测量(请参阅图解。 LM4931采用8kHz采样率设置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wimpie:
    您的MCK频率是多少? 此外,您是否激活了PLL? 您是否能够共享LM4931的整个配置? 这将帮助我通过提示音解决问题。 很可能PLL未锁定,因此我们有您看到的音调。

    但是,我们需要其他信息来确认此信息并帮助解决问题。 再次感谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PLL已禁用。  使用外部12.288 振荡器。

    PMC_CONFIG = 0x02

    CLK_MUX = 0x1c  

    接口= 0x14

    basic_config = 0x03

    voice_config = 0x00

    hp_gain = 0x1F  我们使用了不同的设置。 音调振幅随增益设置而变化。 因此,它似乎是在HP放大器之前生成的。

    被罗的杰拉兹,

    Jan Willem de Wit