This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3106:TMS320C6748 LCDK上的96kHz采样率

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/664259/ccs-tlv320aic3106-96khz-sampling-rate-on-tms320c6748-lcdk

部件号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他部件:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

下午好!

我有一个TMS320C6748 LCDK,我正在尝试在此装置上实现96kHz采样率。  不过,我未能做到这一点。  我已经实现了48kHz的采样率,但是,当尝试获得96kHz的采样率时,我什么也没有得到,但是当生成正弦波时,我从编解码器中得到了无声信号。

Q=4
PLL已禁用

双速率模式已启用
注册2:0万
注册地址7:110.101万
注册电话3:10.001万

WCLK:96kHz
MCLK:24.576kHz
BCLK:3.049MHz

我也尝试过

Q=2
PLL已禁用

双速率模式已启用
注册2:0万
注册地址7:0.101万
注册号3:1.001万

WCLK:96kHz
MCLK:24.576kHz
BCLK:3.049MHz

在这两种情况下,我都将CLKDIV_In设置为MCLK,即24.576MHz

根据论坛上提供的一些帮助,这两种设置似乎都是正确的,但我对这两种设置都不是很幸运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tyler,

    您是否能够使AIC3106以48kHz工作? 您的设置看起来正确,但我想确保您将DIN路由到所需的输出。 您能否提供完整的配置?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,

    我可以在48kHz的频率下正常工作。 是否有一种简单的方法键入配置或手动键入配置?

    是否有任何您要监视的特定寄存器配置? 这两种设置是否都有效?

    Tyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tyler,

    我现在正在实验室中测试。 我将AIC3106设置为主控制器,只是为了确保ASI将时钟设置正确。 我可以使用此脚本从耳机中获取音频。
    这只是从GUI修改的预设配置,我在其中修改了Reg 02,03,07,08,以匹配您的配置。
    编解码器输出96kHz的wclk,从AP发送的I2S数据作为HPL/路由器上的音频输出。
    下面是配置

    W 30 01 80
    W 30 03 22
    W 30 07 6a
    宽30 08 c0
    W 30 11 0F
    W 30 12 F0
    W 30 16 7C
    W 30 13 7C
    W 30 0F 00
    宽30 10 00
    W 30 19 80

    W 30 11 0F
    W 30 12 F0

    W 30 29 02
    W 30 2B 00
    W 30 0E C0
    W 30 25 E0
    W 30 26 10.
    W 30 2F 80
    W 30 40 80
    W 30 41 0D
    W 30 33 0D

    我还在从属模式下测试了此项(将R08更改为0x00),然后将BCLK和WCLK设置为AP上的输出。 它也对我有用。

    您能否为我提供有关您的申请的更多信息? 您使用什么来发送I2S数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用程序具有TMS320C6748LCDK。  我对代码进行了进一步的故障排除,但似乎我的EVM遇到了中断问题。  最初,它不会一直输入中断,现在它根本不会输入中断。 (TMS320C6748LCDK的中断4) 此趋势似乎只发生在中断例程中,因此我必须进一步研究我猜中的中断例程。

    感谢您确认我的注册设置正确,如果有人对中断有任何输入,我们将不胜感激。

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tyler,

    我不太熟悉TMS320C6748,但如果您在DSP论坛上发帖,我相信有人能为您提供帮助。

    此致,
    -Steve Wilson