This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:单端输入与差动输入

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/663585/tlv320aic3254-single-ended-input-vs-differential-input

部件号:TLV320AIC3254

您好,

我以前使用过TLV320AIC3254编解码器,它具有到IN1L (GND参考)和IN1R (音频信号)的单端输入,工作正常。 现在,对于IN1L和IN1R,我给出了不同的输入和输出音频只是一个很大的噪音,没有合适的音频。 单端输入和差分输入是否有任何代码设置或硬件更改。

此致,
Dileep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Dileep,

    当编解码器在差分模式下配置时,'AIC3254的有效模拟PGA增益会发生变化,基本上在相同的输入电阻条件下它会增加6dB。 用户应调整PGA中的增益或输入电阻值,以调整所需设置的总增益,请参阅 “AIC3254应用参考增益”的2.3 部分。2.1。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    如果我使用旁路路径(IN1到HP)测试差分音频输入,能否在HPL和HPR上获得正确的音频输出。

    除了输入寄存器条件之外,我们是否必须在编解码器中执行任何寄存器设置才能在差分模式下进行配置。

    谢谢,此致,

    Dileep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Dileep,

    由于耳机驱动器不是差分驱动器,因此如果您绕过音频信号到HP输出,则差分对的一个信号将只发送到耳机输出。  

    在差分模式下配置编解码器所需的唯一设置是输入路由。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    您能否通过在结构图上显示单端和差分对输入的路由路径来帮助我解决问题。

    1.单端:
    IN1_L -接地参考
    IN1_R—音频信号

    2.给IN1_L和IN1_R的差分信号

    我想要HPL,HPR,LOL,Lor上的输出,并录制音频。
    HPL和HPR输出转至耳机。
    LOL和Lor输出转至扬声器。

    谢谢,此致,
    Dileep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Dileep,

    您能否澄清输出路由?为了 将输入差分信号传递到输出,您需要使用混音器放大器(MAL/MAR)并将相应的输出路由到HP和LO输出。 是否要捕获单声道差分信号并将其发送到所有输出和ADC,或者是否希望在HPL/R和LOL/R中获得差分输出信号?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我要附加您共享的路由路径,它是否适用于差分输入。 我期望IN1_L和IN1_R处的差分输入将作为HPL/R和LOL/R中的差分输出信号进行路由并记录。

    谢谢,此致,

    Dileep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Dileep,

    在输入路由方面,差分输入的工作方式应与单端输入相同,如您所见, 差分输入被输入到PGA中,然后流式传输到单通道源,该通道源可按前面所述路由到输出或传输到录制路径。 我的问题是关于输出信号配置。 假设您有描述的差分模式输入,并且希望将此信号发送到ADC以记录并通过HP和LO以差分模式传输输出,结构图将如下所示(来自应用程序参考指南):

    如果您对此有任何疑问,请告诉我。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师