This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC320AD50:TLC320AD50

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/663756/tlc320ad50-tlc320ad50

部件号:TLC320AD50

你好。

我有一些关于TLC320AD50IDW的技术问题。 请帮帮我:
1)根据我从数据表中了解-“AVSS”(导联26)是模拟接地,“DVSS”(导联10)是数字接地。 对吗? 如果我们提供这些导线 +5V,我们是否可以将IC分解?
2)据我从数据表中了解,导联“INM”(导联6)和“INP”(导联5)需要具有低输出阻抗的外部单极抗别名滤波器。 如果我们将为这些导线提供滤波器,我们是否可以细分IC?

此致,Aleksandr Petrakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅下面的答案。

    1)根据我从数据表中了解-“AVSS”(导联26)是模拟接地,“DVSS”(导联10)是数字接地。 对吗?

    [CY]是的

    如果我们提供这些导线 +5V,我们是否可以将IC分解?

    [CY]假设"断开IC "阶段在此意味着中断或损坏设备,答案是是"是"或"否"  当您说+5V时,这意味着这是相对于参考节点的一个潜在值,通常是AVSS和/或DVSS。  但是,在这里,您将AVSS和DVSS与+5V进行比较,但具体是什么?  如果AVDD和DVDD为+10V,则+5V AVSS和DVSS不会出现问题。  但是,如果AVSS为+5V且AVDD为0V,则会出现问题,并违反绝对最大规格。 我需要更多关于"通过+5V"-+5V"提供这些导线与节点相关的信息。

    2)据我从数据表中了解,导联“INM”(导联6)和“INP”(导联5)需要具有低输出阻抗的外部单极抗别名滤波器。 如果我们将为这些导线提供滤波器,我们是否可以细分IC?

    [CY]模拟输入必须采用交流耦合,以便监视器放大器正常工作。  此交流耦合盖与内部35kohm一起在输入端形成单极滤波器,如图2-16所示。  或者,C系列分流R可外部放置,为滤波器响应提供更大的设计灵活性,如图2-17所示。

    此致,

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo,Christian!

    感谢您的回复。

    关于您的第1个问题:

    [CY]假设"断开IC "阶段在此意味着中断或损坏设备,答案是是"是"或"否"  当您说+5V时,这意味着这是相对于参考节点的一个潜在值,通常是AVSS和/或DVSS。  但是,在这里,您将AVSS和DVSS与+5V进行比较,但具体是什么?  如果AVDD和DVDD为+10V,则+5V AVSS和DVSS不会出现问题。  但是,如果AVSS为+5V且AVDD为0V,则会出现问题,并违反绝对最大规格。 我需要更多关于"通过+5V"-+5V"提供这些导线与节点相关的信息。

    答案:

    我们的客户说,他通过以下方式提供销售线索:

    AVSS +5V, DVSS +5V,AVDD +5V,DVDD +5V

    关于您的回答:

    模拟输入必须是交流耦合的,以便监视器放大器正常工作。  此交流耦合盖与内部35kohm一起在输入端形成单极滤波器,如图2-16所示。  或者,C系列分流R可外部放置,为滤波器响应提供更大的设计灵活性,如图2-17所示。

    因此,如果在导联 “INM”(导联6)和“INP”(导联5)之前没有任何滤波器,我们是否可以中断IC?

    此致,

    Aleksandr Petrakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    AVSS +5V,DVSS +5V,AVDD +5V,DVDD +5V相对于0V时的其他节点而言为+5V。 只要此另一个0V节点和任何其他可能的0V节点未连接到设备,就不会出现问题。 但是,这种情况不太可能发生,因为您有一个串行端口连接到某些处理器。 当然,这些路线是有偏见的。 此外,输入和输出(如果直流耦合)也有一些偏置。 在这些情况下,这可能会超出绝对最大规格,并可能会损坏设备。

    关于输入滤波器,我不知道设备是否会损坏,但无法保证功能正常或任何规格。


    谢谢
    基督教