This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630:TAS5630,TAS5613 EOL?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5613, TAS5630, TPA3251, TPA3255, TAS5630B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/664322/tas5630-tas5630-tas5613-eol

部件号:TAS5630
主题中讨论的其他部件:TAS5613,, TPA3251TPA3255

您好,


我们目前正在设计基于TAS5630和TAS5613的新音频产品。

去年11月,当我查看您的网站时,它表示TAS5630不推荐用于新设计,它将被TPA3255取代。  该公司还表示,TAS5613不推荐用于新设计,它将被TPA3251取代。

情况是否仍然如此? 您的网站不再这样说了。

迁移到新芯片还有哪些好处?

此致,

杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jesse:
    我们正在调查此事,Adam稍后将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesse,

    如果设备仍在网站上,则它们仍然可用。

    我们强烈推荐更新的设备,如TPA3251和TPA3255。 这一较新的器件系列具有更低的THD以及100kHz带宽,可用于超高清/高分辨率声音。 包含这些设备的EVM也更新了很多,可以用作您自己设计的基础。

    如果您对新设备有任何疑问,请告诉我。

    您针对的是哪些输出功率级别和负载阻抗? 应用程序的电池是否通电,或者是否存在闲置电源要求?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Adam的回复,

    我想我已经弄清楚了我困惑的根源。 TAS5630已停产,但TAS5630B仍处于活动状态(150W也是如此)。

    我一定是一直在想混合这两种版本。

    很好地了解TPA系列的性能增益。 我将与我的团队讨论迁移到他们的可能性。

    我们的目标版本为2 x 250W和2 x 120W。 我们在放大器背面提供4欧姆/ 100V / 70V输出。

    在此阶段没有电池或空闲电源要求。

    谢谢,

    杰西