This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-U:是

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/664129/tlv320aic3254evm-u-yes

部件号:TLV320AIC3254EVM-U

我找到了此器件TLV320AIC3254EVM-U。

问题是:如何将其连接到嵌入式模块。

是否可以通过发送串行命令将TLV320AIC3254EVM-U与USB配合使用?

我的主板有串行和USB接口。 USB记忆棒必须更换为导线。

巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Morten,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    TLV320AIC3254EVM-U是用于评估和测试AIC3254音频编解码器的电路板。 主板本身与Windows操作系统兼容。 该板具有用于AIC3254配置和数据流的集成接口电路,可能无法在嵌入式模块上使用它。

     此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您查看:
    www.microchip.com/.../ProductDetails.aspx
    它们有一个小编解码器。 但这又是他们自己的开发.董事会.
    让TI拥有一些类似的电路板,可用于嵌入式电路板。
    在我的情况下,我可以访问i2c,SPI等其他控制信号。
    BR Morten DK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Morten,

    感谢您提供更多信息。 在使用USB接口方面,主板本身可能与嵌入式主板不兼容,但您肯定可以访问板载AIC3254的I²C Ω 总线并根据需要进行配置。 我们没有与您提到的模块类似的模块。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师