This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2904:PCM2904

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2904, PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/664255/pcm2904-pcm2904

部件号:PCM2904
主题中讨论的其他部件: PCM2906C

我们的合同制造商拥有大量PCM2904,他们想用。 我的主板最初是为2904设计的,但Windows无法使用2904产品页面上提供的驱动程序连接到它。 我缺少什么?

FWIW,我只需将2904拉入2906C,Windows就能立即识别它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,

    这些设备不需要驱动程序,它们使用 USB音频编解码器的本机Windows驱动程序。 您能否 指明您指的是哪些驱动程序? PCM2904实际上存在一些已知问题, 因此我们建议改用PCM2906C。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego。 我感谢你的发言。 很明显,2904存在问题。 正如我最初提到的,我的CM有2000件他们提前购买的,TI不会将它们收回,所以我想想出一种使用它们的方法。 我无法让运行XP,W7或W10的主机识别该设备。 这样做是否有技巧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,

    感谢您的反馈;只要设备按预期连接,操作系统识别的设备就不会出现问题(请参阅D/S的典型应用程序部分)。 有趣的是,PCM2906C在您的主板中得到了无问题的识别,因此这显然是PCM2904的一个问题。 组装PCM2904时,Windows如何识别主板?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师