This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3106-Q1:Linux/TLV320AIC3106-Q1

Guru**** 2537450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/663774/linux-tlv320aic3106-q1-linux-tlv320aic3106-q1

部件号:TLV320AIC3106-Q1
“Thread:WL1833”中讨论的其它部件

工具/软件:Linux

大家好,

我正在使用TLV320AIC3106Q和WL1833Q为蓝牙HFP应用建立PCM/I2S (GPIO1/GPIO2/MFP3/DOUT)连接。

我正在尝试使用以下FD06命令将WL1833Q蓝牙设置为主角色,TLV320AIC3106Q编解码器将为从属角色。  在我将此命令修改输入到TIInit_BCL.32.bts并启动系统(i.MX6Q)后,我无法从示波器检测到11.8。 此I2S/PCM没有BLCK。 我的命令是错误的还是需要特殊配置?

命令:

Send_HCI_VS_Write_codec_Config 0xFD06,0x0200,0x00,0x0.0003万e80,0x0001, 1,0x01,0x00,0x0010,0x0001, 1,0x0010,0x0001,0,0x00, 0x0010,0x0011,1,0x0010,0x0011, 0,0x00

我非常感谢任何评论或建议。  

谢谢。

-Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,

    主中继器将生成BCLK,因此这似乎是WL1833的问题。 我假设您也配置了该设备?
    我真的不知道你提到的FD06命令,所以我不能在这里发表评论。
    如果您将编解码器设置为Master,是否获得BCLK?

    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    FD06命令用于配置WL1833蓝牙。

    是的,它可以正常工作。 如果我将音频编解码器设置为主角色,将WL1833蓝牙设置为从属角色,我确实获得了BCLK。

    或者您是否建议我在哪个论坛上发布我的问题?

    -Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,我将重新分配此线程,负责WL1833的工程师将为您提供帮助。

    此致,
    -Steve Wilson