This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:TAS5782M-SW的请求

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782MEVM, TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/662268/tas5782m-request-of-tas5782m-sw

部件号:TAS5782M

尊敬的各位先生:

我有TAS5782MEVM。

此外,我还拥有PurePath控制台3.1 v.1。

所以我试着请求TAS5782M-SW。

但我在TI网站上找不到请求屏幕。

请告诉我如何获取TAS5782M-SW。

此致,

是。hasebe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshiki,您好!

    向我发送电子邮件并告诉我您的TI.com帐户。 我会让我的同事与您联系。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Andi-San,

    感谢您的回复。
    如何向您发送电子邮件?

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 只需将您的TI.com帐户留在此处,我将向您发送电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andi-San,

    感谢您的回复,很抱歉耽误我的回复。

    但是,我不能使用open e2e离开My TI帐户。

    请告诉我另一种方式。

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还需要访问PurePath Console 3的TAS5782M应用程序。  我在另一个主题上发布了此信息: e2e.ti.com/.../65.3584万

    我必须连接我的设计(目标硬件)才能调整5782 m。

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshiki,您好!

    我已向您发送了一封电子邮件。 只需使用您的TI.com帐户回复我。 谢谢。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andi-San,

    我获得TAS5782M软件!
    感谢您的支持。
    此致,
    是。哈塞伯