This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:BTL D类设计中电感器相位点的方向

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/663952/tas5624a-direction-of-inductor-phase-dots-in-btl-class-d-design

部件号:TAS5624A
主题中讨论的其他部件:TAS5624

这可能是一个愚蠢的问题,但使用TAS5624进行BTL配置时,滤波器电感器相位点的方向是否与此相关? 换言之, H桥源电流进入开始(DOT)端子进入扬声器,然后来自扬声器的回电流也进入开始(DOT)端子进入H桥电流接收器,或者反之亦然,这是否重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们正在调查此事,Adam稍后将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,

    这对于EMI/EMC来说很重要,具体取决于您的应用的敏感性以及最终产品的使用位置。

    对于双线圈电感器来说,增加或减少共模至关重要,这一点更重要。

    如果EMI不是一个高问题,则是,电感器是正向或反向电感器。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢亚当,他完全回答了我的问题。