This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:主时钟(MCKI)最小频率

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661622/pcm4222-master-clock-mcki-minimum-frequency

部件号:PCM4222

我正在DSD模式下使用PCM4222。  最小频率在数据表中列为2.048MHz。  我一直在使用MCKI (不带),频率约为1.6MHz,这看起来很好。  MCKI是否存在性能下降的下限?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Michael,

    很抱歉耽误您的时间,我的同事正在研究此问题,将尽快回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您深入了解这个迭戈。 我正在等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Micheal:
    为延迟道歉,因为我必须检查设计/测试方面的详细信息,以便更好地回答有关超出规格使用设备的问题...

    我确实想检查关于用例的一些事项-
    1) 设备是否在正常模式下使用?
    答 数据表指出,正常模式下MCLK需要为256*FS。 在此模式下使用的OSR为128。 如果您的频率低于2.048MHz,OSR将会更低,并且您将开始看到噪音降级。

    测试程序当前配置为评估最低规格的性能,如果运行频率低于最低规格,我们无法保证设备的性能符合规格...

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi,

    感谢您的回复。  我非常感谢能够与设计零部件的工程师交谈。  这是一项很棒的服务。

    1) 我将在DSD或MBM模式下使用设备。  我认为正常模式与PCM采样模式有关(以及双速和四速模式)。  在DSD和MBM模式下,过采样率不依赖于这些选择。  在 DSD或MBM 模式中,我认为 Δ-Σ 调制器过采样率是固定的, fDSD或FMOD仅基于MCKI输入时钟频率。  如果我将MCKI时钟降至2.048MHz以下,Δ-Σ 调制器将继续工作 并 继续具有相同的OSR。   在DSD 和MBM模式中,实际上没有FS。  

    因此,我想澄清我的问题," 在DSD或MBM模式下,Δ-Σ 调制器性能下降时,是否存在MCKI频率?"

    感谢你能抽出时间。

    Mike