This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:确认RESET_b引脚吸入电流

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/664042/tpa3244-confirm-reset_b-pin-sinking-current

部件号:TPA3244

您好,

我想确认,在3.3V断言时,TPA3244的reset_b将会使电流降到9mA。 数字输入引脚的电流似乎有点高。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们正在研究这一问题,Justin稍后将会回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Da,

    重置引脚根本不能拉动太多电流,几乎为0电流。 如果您从绝对最大值表中获得9 mA值,这是引脚可以处理的最大电流,如果强制通过超过9 mA,则会损坏引脚。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供的信息。