This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505EVM

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TLV320DAC3100, TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/664154/tas2505-tas2505evm

部件号:TAS2505
主题中讨论的其他部件: TLV320DAC3100TLV320DAC3203

您好,

此致TAS2505:

1. TI是否有任何用于连接到NXP IMX7的应用程序?

n`t我们没有 使用扬声器的经验,TI建议使用哪种类型的扬声器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hen,您好!

    1.以前没有与IMX7连接的参考设计。 但是,您可以使用任何I2C接口与TAS2505通信。 有关 TAS2505功能及其寄存器描述的详细信息,您可以使用《应用参考指南》(www.ti.com/.../slau472.pdf)。
    2.您可以使用阻抗至少为4欧姆(4欧姆或更高)的任何扬声器。 您还应考虑扬声器的额定功率,TAS2505是2 W放大器,因此扬声器的额定功率应与此功率一致。 如果额定功率较低,则必须降低输出驱动,以免损坏扬声器。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊凡。

    您知道TI是否有麦克风设备吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    母鸡,

    您正在使用什么应用程序?
    有些器件具有可配置的微偏输出和模拟输入,如TLV320DAC3100。 这是否与您所寻找的类似?
    还有其他支持数字麦克风的器件,如TLV320DAC3203。
    或者,您也可以通过使用运算放大器来实现前置放大器,以防输出信号不够大。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器