This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:两路同时I2S输入?

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/663565/tlv320aic3204-two-simultaneous-i2s-inputs

部件号:TLV320AIC3204
主题:TLV320AIC3262中讨论的其它部件

大家好,

我们是否有任何音频数据转换器可以采用两个单独的I2S输入并输出一个混合单声道结果? 我注意到AIC3204有一个主要和次要I2S输入,但它看起来像引脚mutxing不允许这样做。 是否有一些数据转换器可以执行此操作? 如果在模拟域或数字域中混合使用,只要它在同一个扬声器上输出,就可以。  

我正在尝试找到一个具有两个I2S输入的MAX9.8089万的替换件,并且可以执行此操作。LM4.935万看起来也有两个输入,但我不确定它是否有效,我更喜欢使用带有EVM的部件。  

谢谢!

Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nate,

    正如您所提到的,AIC3204有两个I²S接口,但是不能同时使用它们。 TLV320AIC3262是此类应用(需要混合两个I²S源)的替代器件,此部件具有最多三个接口,可在该部件的miniDSP中混合。 此外,此设备还具有集成的D类扬声器驱动程序。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的快速回复! 我担心是这样的。 AIC3262似乎符合要求,但有点贵。 我注意到LM4.935万还有两个独立的I2S输入(两个都是双向的,可用作从属输入)和一个数字混合器。 与AIC3262相比,它也非常便宜。 您是否知道两个独立的输入是否可以从I2S混合在一起形成单个输出?

    谢谢!
    Nate
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nate,

    如您所述,LM4.935万具有可用于混合两个串行接口的数字混音器,但是,这是一个非常旧的部件,没有EVM,我们可以提供的支持和附属信息非常有限。 我建议将AIC3262用于此应用程序。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您对支持的确认和坦率反馈。 这正是我想要的。  

    此致,

    Nate