This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:来自固定处理流的DAC输出

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM5142, PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/662737/pcm5122-dac-output-from-fixed-processing-flow

部件号:PCM5122
主题中讨论的其他部件:PCM5242PCM5142

你(们)好

我们希望使用双四核滤波器,容积和处理块的单个omix。

现在我参考图55。

我们可以看到单声道混合输出为1通道I2S输出。

是否可以将单路混合输出路由发送到DAC输出?

(或者2ch插值滤波器只是DAC输出?)

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    2ch插值滤波器是DAC的立体声输出。 不能修改PCM5122上的ROM以使单声道混音器输出为DAC输出。 在这种情况下,我认为您应该考虑PCM5142作为其客户流程能力,或PCM5242作为其混合流程(特别是混合流程4)能力。
    www.ti.com/.../slau577a.pdf

    您还可以看到PCM5122的I2S源是否能够进行单声道混合,因此源已经是单声道。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul

    感谢您的回复。

    我检查了PCM5142并获得了以下图像。 我不能做出单声道输出。

    我搞错了吗?   请告诉我一种使用PCM5142输出单混合DAC输出的方法。

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我为PCM5142创建了一个流程,该流程应负责处理此问题。  查看附带的文件。

    谢谢!

    保罗

    e2e.ti.com/.../PCM5142_5F00_Mono_5F00_Out.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul

    感谢您提供信息。
     很有帮助!

    BestRegards