This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:推荐PVDD

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/664008/tas5733l-recommended-pvdd

部件号:TAS5733L

团队,

TAS5733L数据表说明了PVDD的以下内容:

' 16.5 V是TAS5733L器件连续工作的最大推荐电压。 该器件的测试和表征可在16.5 V (包括V)范围内执行,以确保“系统内”的设计余量。 但是,建议不要在这些级别连续运行。 超过最大推荐电压的操作可能会导致性能下降,操作异常以及设备可靠性降低。"

第一句话说16.5V可用于连续操作,但第三句话意味着16.5V不建议用于连续操作。  突出显示的电压是否为typo?  其它数据表的此电压比建议的最大电压高~5 %。   

谢谢!

Phil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!
    很抱歉混淆了。 您可以使用具有16.5V电源的设备,但不建议使用高于16.5V电源的设备。
    此致,
    郑少文