This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更换ALC5651

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/663749/replace-alc5651

主题:TLV320AIC3256中讨论的其它部件

您好,先生:

作为标题,  

TI是否有用于移动的音频编解码器?

由于ALC5651不能用于Bay Trail,因此我们需要查找TI部件来更换它。 应用程序是两个WWAN模块(通过I2S/PCM)和Mic in编解码器,然后传递到ALC888

ALC5651数据表: e2e.ti.com/.../ALC5651-DataSheet_5F00_V0.92 .pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    查看所提供的信息,我认为TLV320AIC3256是一个可选件,它是一个立体声编解码器,用于便携式应用,具有集成充电泵,数字麦克风兼容性和 用于可配置音频处理的miniDSP。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师