This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2553:开路负载检测?

Guru**** 2596835 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2553, TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/663574/tas2553-open-load-detection

部件号:TAS2553
主题中讨论的其他部件: LM4.81万Q-Q1TAS2505-Q1TAS2505

大家好,

此问题与我在音频转换器论坛上的帖子相关:    

我正在尝试构建一个具有两个I2S输入和一个混合单声道输出的系统。 我正在寻找具有短路和断路负载检测功能的设备,如LM4.81万Q-Q1。 TAS2553能否使用IV感应进行短路和开路负载检测? 我搜索了数据表,但没有看到任何提及。 我认为它可能会将其中两个连接在一起,用于一个输出。 如果这不起作用,是否有其他放大器是更好的选择? 采用某种方法执行两个I2S输入(带有1个或2个芯片)或一个模拟输入(接收预混合信号)都是有效的。  

谢谢!  

Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nate,

    可能会以某种方式处理IV传感反馈以进行开/短负载检测,但此处理必须在单独的设备中进行,因为设备中没有此项的内部处理。
    您需要多少输出功率? TAS2505具有短路保护,可使用寄存器报告短事件,但当前不支持通过该器件进行开路负载检测。 尽管使用TAS2505-Q1进行负载诊断的TI设计可能很有用。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    感谢您的快速反馈。 1W到8ohms是我们所需要的。 我注意到TAS2505-Q1中有关于开启负载检测的应用说明。 这可能是一个选项,但理想情况下,我们会尝试将其集成。 我可能会继续学习LM4.81万Q-Q1,因为我刚刚发现我们也需要ADC。 这将使我们能够将诊断集成到AMP中,并将编解码器用于I2S输入。  

    感谢您的帮助! 除非有另一个集成了开载检测功能的放大器,否则这就是我所需要的。  

    Nate