This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:意外故障

Guru**** 2538730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/663228/tpa2011d1-unexpected-failures

部件号:TPA2011D1

我有一位客户在运行测试时发现故障,该测试将输出短接至GND或其他输出。 数据表表明TPA2011不应遇到这些问题,并且应该能够承受对GND或其他输出的短路。 我在与客户探讨此问题时注意到的唯一区别是,故障似乎是客户在输出上附加了一个LC滤波器。 当他使用铁氧体磁珠和1nf电容与LC型滤波器时,不会发生故障。 故障是否与附加电路有关? 设备是否设计为能够承受短暂的重启而不损坏部件?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    您应该考虑到,即使设备具有短路保护,但如果TPA2011D1的工作超出放大器数据表中指定的规格,则可能会损坏它。 LC滤波器可能导致设备损坏。
    该设备具有自动恢复短路保护,这意味着该设备应能够承受短暂的重启而不会损坏自身。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞
    因此,使用过滤器不会导致故障?
    这里我有点困惑,因为数据表似乎暗示短路不会损坏部件,并且它能够重新启动并重新正常运行。 这不是我的客户的情况。 部件出现故障,无法恢复。 如果不是因为外部过滤器,则故障的实际原因是什么?
    根据定义,短路将超出数据表参数范围。 您能解释一下超出设备的指定规格是什么意思吗? 您是否说如果短路超过最大电流水平,则零件可能会损坏? 这似乎不是一个很好的解释,因为短路通常会超出零件的能力。 请详细解释您的意思,以便我向客户解释。
    感谢您的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    我不知道发生了什么。 发生短路事件时,该设备是否损坏? 或者,自动恢复功能不起作用吗?
    另一方面,您可以向我提供客户的电路原理图和过滤器中使用的部件的零件号,以便查看它们,以便搜索是否有问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

    我将通过电子邮件发送文件,以避免向客户展示示意图。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题正在通过电子邮件进行审查。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师