This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:将耳机与麦克风连接时检测到短路事件

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/662645/tlv320dac3100-short-circuit-event-detected-when-connecting-the-headphone-with-mic

部件号:TLV320DAC3100

我们在项目中使用了TLV320DAC,我们使用耳机线路来实现音频输出,我们为其配备了3.5 mm 音频插孔。  

我们有以下问题:

当我们连接不带麦克风的耳机时  ,音频功能在立体声模式下工作正常,而当我们连接带麦克风的耳机时,会检测到短路事件,并且音频仅在单声道模式下工作。

 发生短路事件 短路事件的原因是什么?麦克风在立体声模式下工作耳机是否有任何方法?

此致,

Nimesh Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nimesh,

    您的插孔是如何连接的(示意图)? 也许耳机的四连接器插头会导致其中一个音频通道对地短路。
    我的理解是否正确,即短路事件仅发生在其中一个耳机通道上?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在设计中使用了音频插孔SJ-3524-SMT-TR。 另外,请参见所附示意图,该示意图显示耳机插孔与音频DAC的连接。

    请尽快提供您的建议。

    e2e.ti.com/.../HDMI-INTERFACE-BOARD_5F00_Audio_5F00_DAC.pdf

    此致,

    Nimesh Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nimesh,

    可能是回路(GND)未从耳机连接到主板连接器,而是从主板连接器将麦克风连接到GND。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    感谢您的及时回复。

    是否有其他方法(通过更改一些可配置的电阻器)来禁用短路检测,并且我们可以在立体声模式下运行带麦克风的耳机?

    此致,

    Nimesh Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nimesh,

    您在第1页的Reg 0x1F位1上有什么值? 使用此位,您可以设置两种类型的短路保护,禁用输出驱动器或限制负载的电流。


    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您的意见。 我们正在将此寄存器(0x1F)写入C2。 通过将此寄存器(0x1F)更改为C4,我们可以使耳机在立体声模式下工作。

    谢谢!
    Nimesh Rana