This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3009D2替换件

Guru**** 2532040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/663726/tpa3009d2-replacement

主题中讨论的其他部件:TPA3009D2TPA3136D2

您好,先生:

作为标题,我们实际上是在调查TPA3009D2,但看起来是EOL。

我们的AMP规格是  

  1. 输入电压:12V
  2. 输出:5W/每个通道

  3.  输入:单端
  4. ESD:触点±8KV,空气±16KV,标准A

TI是否有P2P TPA3009D2并符合我们规范的解决方案?

如果没有,请为我们提供其他建议解决方案?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPA3009D2是一款非常旧的设备,因此请不要在新项目中使用它。 根据上述要求,我认为合适的替换件是TPA3136D2 (非引脚2)。 没有像TPA3009D2一样具有引脚2引脚封装的新器件。  请在您的设计中添加外部ESD保护,因为您的ESD要求相当高。 TI拥有许多ESD解决方案,请在该论坛中发布ESD问题。

    此致,

    郑少文