This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:它们能否以良好的增益驱动低阻抗耳机

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3206, LM386, TLV320AIC3104, TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661608/tlv320aic3206-can-they-drive-low-impedance-earphones-with-good-gain

部件号:TLV320AIC3206
线程中讨论的其他部件: LM386TLV320AIC3104TLV320AIC3110

各位专家,您好!

我正在开发一种能产生响亮的心音的数码听诊器。 我使用的是前置放大器电路和低通滤波器(都是模拟)。 我将使用DSP进行一些数字滤波,以消除模拟电路没有去除的噪音。 TI DSP专家建议我将c5545增强器包DSP用于我的应用。 现在 ,它随附了板载TLV320AIC3206。 我关注问题  

1)此音频编解码器是否具有高功率放大器来驱动低阻抗耳机(如24欧姆)?增益有多好? 或者,您是否建议为此目的使用其他音频编解码器,因为听诊器应输出响亮的心音。

2)如果没有,您是否建议在编解码器输出后使用lm386这样的功率放大器?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,V Pot,

    AIC3206是一款具有耳机驱动器的器件,它能够驱动高达16欧姆的扬声器,最大输出功率为26.2mW。  有关此部件不同操作模式的电源规格表,请参阅《AIC3206应用参考指南》的2.2 .3.2 5部分(地面中心耳机,不需要直流电源盖)。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈
    感谢您的回复。
    1)一个24欧姆耳机的两侧各有12欧姆扬声器。TI指南中的aic3206至少只显示16欧姆。在我的情况下,12欧姆的情况如何?

    2) ADC的输入电压范围是多少? 我听说ADC由于高输入电压而被夹住。 我的前置放大器输出峰值到峰值大约为-2V到2V。因此请建议一个适合我目的的音频编解码器,我无法降低前置放大器增益,因为我的心音变得微弱。 我使用的是TSB140A单向ECM麦克风

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人能回答上述问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,V Pot,

    很抱歉耽误你的时间,我不在办公室。 AIC3206支持的最小负载为14.4 欧姆,因此对于12欧姆负载,可能需要使用外部HP放大器。 我建议您向音频放大器论坛的同事咨询建议。

    AIC3206的ADC的最大输入电压为0.5Vrms (1.4Vpp),因此该部分需要预放大器输出的衰减级。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,谢谢您的回复

    这对我的情况没有帮助,因为减轻我现在从前置放大器得到的东西会使心跳微弱。是否有其他音频编解码器具有更高的输入信号电压限制。这对12欧姆有效? 我很乐意尝试一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,V Pot,

    遗憾的是,我们没有带耳机驱动器的编解码器,该编解码器能够驱动12欧姆负载并与4Vpp (-2V至+2V)输入兼容。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    低功耗编解码器中的最佳输入电压范围是多少? 您还可以提供型号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vpot,

    不幸的是,我们的便携式音频编解码器被指定为使用较低电压输入,例如单端(1Vrms差动)中的0.5Vrms。 其他编解码器,如TLV320AIC3104或TLV320AIC3110,支持高达0.707Vrms的单端输入。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    数据表显示,0.707Vrms是典型电压,但没有提到最大输入电压。
    还提到了模拟输入电压额定值AVSS-AVDD+AVDD+ 0.3 0.3
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vpot,

    数据表的0.707Vrms规范指定了代表数字域(0dBFS)满刻度电压的ADC的输入电压,高于此值的电压将导致数字域中信号的饱和。 指定的最大额定值是指设备可以接受而不会损坏的值。 我们无法保证在最高额定值下运行时部件的正确性能。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师