This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:TLV320AIC3100

Guru**** 2391215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/663092/tlv320aic3100-tlv320aic3100

部件号:TLV320AIC3100

我们需要扬声器输出8欧姆/1W,外部MIC (MIC+&MIC-)和耳机插孔provison以实现单端单声道操作模式。 对于此要求, 需要对现有EVM电路进行哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KrishnamoOrthi,

    EVM具有外部麦克风插孔,允许使用两个单端麦克风,但如果您想要使用差分麦克风,则需要进行一些修改。

    扬声器输出连接在EVM上,耳机插孔也连接。 如果您想查看,可在用户指南中找到适用于前夕的示意图。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为其汽车应用短路保护是强制性要求。 如何保护麦克风和扬声器端子 免受外部短路(对车辆电池短路和对车辆接地短路)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出具有短路检测,请参阅第1页寄存器31和32,还有中断标志寄存器,请参阅第0页reg 44和46。

    输入通常为交流耦合,因此对GND短路必须发生在针脚处,对蓄电池短路是另一个问题,因为这仍然会短暂超出输入针脚的最大电压规格。 您需要为输入找到合适的保护。

    此致,
    -Steve Wilson