This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245EVM:TPA3245 SNR

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3245EVM, TPA3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/663119/tpa3245evm-tpa3245-snr

部件号:TPA3245EVM
主题中讨论的其他部件: TPA3245

大家好,团队成员

TPA3245的SNR为112dB。 如何使用TPA3245EVM获取此数据? 单端输入是否可以获得? 如果是,如何设置?  输入振幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    设置非常重要。 您是否有用于测量的音频精度?

    在我们的实验室中,我们使用AP,AUX-0025滤波器和A加权滤波器测量相对于DNR的SNR。

    我们使用AP的XLR输出,在差动模式下实现与BTL中EVM的平衡连接。

    此致,

    -Adam