This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242RHBEVM:具有TAS1020B的HighRes音频24/32位

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242RHBEVM, TMS320C5533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661498/pcm5242rhbevm-highres-audio-24-32-bit-with-tas1020b

部件号:PCM5242RHBEVM
主题中讨论的其他部件: TMS320C5533

您好,

PCM5242RHBEVM具有USB流控制器TAS1020B。
但是,TAS2010B似乎仅支持16位48 kHz。 不能选择更高的采样率和24位。 是否有合适的驱动程序支持Windows上至少24位HighRes音频?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    增编:
    TAS1020B不再可用。 很好,但在提供评估板PCM5242RHBEVM时未发出此通知。 因此没有适合新开发的基础! TMS320C5533是否可以毫不费力地将TAS1020B替换为推荐的后继路由器? 是否有已完成的软件可供首次尝试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,很遗憾TAS1020B已停产-我们实际上也正在重新设计EVM。 TMS320C5533是我们推荐的替代产品。 我不确定我们提供了哪些设计资源来帮助这一过渡,但我建议您查看DSP论坛,看看是否有一些示例可以作为您设计的基础。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的发人深省的回答!

    作为开发人员,我希望EVM能够为新设计提供高效的支持。 如果我知道其中一个中央芯片已经过时,我就不会选择PCM5242RHBEVM。

    此致,Hans-Juergen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hans-Juergen:

    我理解。 下面是TI即将发布的器件之一(数字输入D类放大器)的用户指南链接,该器件采用了我们的USB-I2S桥接器新解决方案。 我们的下一个PCM5242EVM可能会采用与此非常相似的设计。 新设计使用XMOS XEF216-512音频微处理器作为USB接口。 由于XMOS器件支持更高的采样率,这为TAS1020B解决方案提供了许多改进。

    www.ti.com/.../slau757.pdf

    如果您对此架构有任何疑问,请告诉我。 此外,我还通过e2e论坛向您发送了一个'connection'请求,希望我能让您了解有关新PCM5242EVM开发的信息。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    感谢您的回复! 我知道我购买了PCM5242RHBEVM的过时主板。 太糟糕了!

    TMS320C5533不是我们的替代产品。 我们的客户不想使用BGA,而喜欢双层PCB。

    XMOS XEF216-512无疑是一个不错的选择。 由于我们只能在开发USB SPDIF DAC板方面做出有限的努力,因此我们希望至少在接口侧拥有一个即用型解决方案。 是否有适用于TI的XMOS芯片和Windows音频(2类)驱动程序的固件? 在资源方面,XREF216-512实际上可以根据I2S实施SPDIF。 你怎么看?

    此致,Hans-Juergen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hans-Juergen:

    这是使用XMOS设备有点棘手的地方!  xmos具有 一个用于 原型设计的免费驱动程序,支持2类和用于生产的免费纯立体声驱动程序。  如果您正在寻找多渠道,他们会推荐一家名为Thesycon的公司为Windows开发一个签名驱动程序。  我认为我们目前还没有共享固件。  它仍处于开发初期,并且非常特定于我们在EVM上放置的硬件以及用于启动与DAC (I2C/SPI)通信的Windows HID接口。  也就是说,XMOS有许多 出色的固件示例 ,应该是一个高级起点。   

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:


    我们将对XMOS设备进行试验。 他似乎是个好选择。


    非常感谢

    Hans-Juergen