This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M输出

Guru**** 2547690 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/662235/tas5825m-tas5825m-output

部件号:TAS5825M

您好,团队,

TAS5825M输出30W@3ohm,30W@6ohm (PBTL/PVDD=15.2V)吗?

此致,
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    我们将进行一些测量,然后回复给您。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Andy,

    感谢您的帮助!

    此致,
    Satoshi Yone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    根据我们的测量结果,结果如下仅供参考:

    PBTL,PVDD=15.2V:

    1.负载=3欧姆,使用0.05 % THD+N时输出可达30W,输入=-6.6dBFS;

    2.负载=6欧姆,输出无法达到30W。 @THD+N= 10 % ,输出= 22.8W。

    谢谢,此致,

    Alix Wan。