This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:PurePath控制台主板与目标板的连接

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/662325/tas5558-purepath-console-motherboard-connections-to-target-board

部件号:TAS5558
主题中讨论的其他部件: BUREPATHCONSOLE

您好,

我想使用TAS5558评估定制设计的放大器产品,并使用PurePath Studio修改DSP设置。 PurePath控制台主板上连接器J3上的I2C能否 用于控制外部主板上的TAS5558?

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael,

    在理论上是的,此J3连接器与I2C总线的其余部分并行。 遗憾的是,主/从关系是主板上所有设备的动态关系,很难确定此方案是否有效。 但尝试起来很简单。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Adam,

    因此J3不是解决方案。 您建议如何使用TAS5558连接到目标板并调整其设置? 我是否可以使用我已经拥有的PPC主板,而不是J3将I2C连接从板载TAS55xx芯片路由到我们的目标?  我是否必须为TAS5558申请特殊的PC软件?此软件的部件号是什么?

    再次感谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael,

    我会先尝试J3。 由于同一总线上可能有两个TAS55x8设备,您可能必须卸下U6 (板载TAS55x8),或者至少通过卸下R404 (AVDD 0ohm跳线)将其关闭。

    您是否有权访问MySecureSoftware上的PUREPATHCONSOLE目录?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    是的,我有访问权限。 我看到PPC 1支持TAS5558。

    谢谢,Michael