This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100EVM-U:寄存器冲突

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, TLV320AIC3110, TLV320AIC3120, TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/662711/tlv320aic3100evm-u-register-conflict

部件号:TLV320AIC3100EVM-U

您好,

我们购买了TLV320AIC3100EVM-U,在查看CodecControl的初始化脚本之后,我注意到以下内容:

W 30 00 01
#取消静音D类左侧
W 30 2a 1c.
#取消D类右设为静音
W 30 2b 1c.
#加电D类驱动程序
W 30 20 C6

根据我下载的数据表(SLAS667C–2009年11月–2016年10月修订),第1页上的2b注册已保留。 是否有更新的数据表可用? 还有一种方法可以通过I2C检查固件版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EETU,  

    寄存器0x2b不应用于TLV320AIC3100。  

    TLC320AIC3100是TLV320AIC31xx系列的一部分,其中包括TLV320AIC3110, TLV320AIC3111和TLV320AIC3120。  AIC3100具有内置的单声道D类放大器,但其它一些放大器具有立体声D类放大器。  这些设备非常相似,因此所有设备的寄存器映射非常相似, 但对于AIc3100, 没有可取消静音的"D类权限"放大器。  

    GUI对立体声和单声道放大器使用相同的命令。  虽然这在技术上是可行的,但我建议不要写在数据表中标记为"保留"的任何寄存器上。

    此致,  

    -Steve Wilson