This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100:PCM510x停止带性能测量。

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/662591/pcm5100-pcm510x-stop-band-performance-measure

部件号:PCM5100

尊敬的先生:

我的客户希望确认PCM510x停止带衰减性能,如图15所示。

请告知我们如何使用AP进行测试?  

我在AP列表中找不到标准测量。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    我对AP5XX仪器没有太多的经验,但要进行此测量,您需要对PCM的采样速率进行频率扫描。 例如,如果FS =44.1kHz,则将输入频率扫描为44.1kHz。

    谢谢!
    保罗