This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC23:TLV320DAC23或更好的选项

Guru**** 2814435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC23, TLV320DAC3203, TPA6132A2, TPA6140A2, TPA6136A2, TPA6141A2, PCM1789, PCM1796, PCM1795, PCM1798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/662088/tlv320dac23-tlv320dac23-or-better-option

部件号:TLV320DAC23

客户正在寻找一款具有耳机放大器的DAC,以满足以下要求-  

100 dB SNR和极低THD

除了 TLV320DAC3203和TLV320DAC23之外,我们是否还有其他解决方案值得推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高嘉嘉,

    这些是具有集成HP放大器的更好的SNR DAC。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ivan -感谢您的回复。 仅需确认一下,这两个部分是最佳选择? 我们是否具有更高的SNR选项(带内置HP amp)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘉佳

    这些是最佳选项。 您可以在DAC产品中使用比较工具并查找更高的SNR: www.ti.com/.../products.html
    有更高的SNR DAC,但HP AMP不集成,使用外部HP AMP和更高的SNR DAC可能是另一种选择。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊凡。 您能否推荐一些 外部HP amp +高SNR DAC解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘉佳

    对于耳机放大器,最高SNR为TPA6140A2/TPA6141A2 (6141 (105dB),其次是TPA6132A2和TPA6136A2 (100dB)。
    关于DAC,其中一些可能是PCM1795/PCM1796/PCM1798 (1796 (123dB1798123dB)或PCM1789 (113dB),我根据减少的信道数选择了这些信道。 但是,您可以通过转换器论坛根据您的整个系统寻求建议,因为我们仅支持具有集成式HP amp的DAC。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器