This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2521:DRC功能的问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/662581/tas2521-the-issue-of-drc-function

部件号:TAS2521

你(们)好

如TAS2521的数据表所述

"

5.6 .7.5 .1软件
通过TI全面的PurePathTmStudio支持TAS2521的软件开发
软件开发环境,一种功能强大,易于使用的工具,专为简化软件而设计
在德州仪器(TI) miniDSP音频平台上进行开发。

"

如何获得调试TAS2521 DRC函数的工具? TAS2521 的DRC调试是否 可以提供任何指导文档?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cooper,

    欢迎使用e2e。
    遗憾的是,PurePath Studio的TAS2521插件未发布。
    也许您可以使用已发布的PPS插件(如我们的一些miniDSP编解码器),然后将这些数据移植到TAS2521中。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器