This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5721:有关初始化的问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5721EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/662606/tas5721-question-about-initializing

部件号:TAS5721

您好,

我正在将调谐到TAS5721EVM的寄存器值转储到.h (附加文件),并将其应用到主板(Broadcom CPU)。
我有什么需要考虑的吗?

e2e.ti.com/.../HK_2D00_3000_5F00_TAS5721_5F00_register-settting_5F00_20180124.txt</s>5721 2018.0124万

目前,将执行以下操作。

在引导时,为AVDD/DVDD和PVDD提供High (高AVDD/DVDD和PVDD),
之后,PD#设置为High (高),而RESET#设置为Low-> High (低->高)。

之后,该值写入寄存器,如下所示。
[0x1b]= 0x00;
延迟50ms
[0x02]= 0x00;
延迟400ms
[0x05]= 0x00;
延迟400ms

稍后,当我读取设备ID时,它显示为0xFF。
此外,所有其它寄存器都被读取为0xFF。

问题出在哪一部分?

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!
    开机顺序中没有明显的问题。 I2C通信似乎不起作用。 您需要做的第一件事是使I2C读/写操作良好。 确保I2C从地址正确。 并遵循数据表中显示的I2C协议。 请捕获主板和EVM上的I2C波形。 比较它们以查看是否有任何差异。
    此致,
    郑少文