This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DF1704:I2S操作

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DF1704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/662201/df1704-i2s-operation

部件号:DF1704

您好,我知道这个问题是关于一个现已不存在的部件,但我正在尝试了解DF1704中I2S输入模式选择器的意义。 过滤器可以设置为16位或24位I2S输入格式。 为什么会有区别,因为支持I2S串行输入格式的现代设备通常没有这样的选项,只需将其置于I2S模式,而无需指定字长。 我特别想了解,如果DF1704设置为24位I2S字,但实际上从上游设备向其发送16位字,以及如果这是有效的操作方案,会发生什么情况。 提前感谢您提供任何相关信息。

-Vlad G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vlad,

    我在文档中没有看到任何内容表明24位模式下的16位数据会导致任何问题,并且应该是有效的操作。 尽管如此,我没有任何硬件来确认这一点。 如果您注意到任何性能问题,确保您能够将IWx引脚设置为16位值可能是值得的。

    祝您好运!
    谢谢!
    保罗