This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719:TAS57xx GDE在Windows 10中不工作

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719EVM, TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661851/tas5719-tas57xx-gde-does-not-work-at-windows-10

部件号:TAS5719

您好,

我们的客户一直在使用TAS5719EVM。 他们已将操作系统更新到Windows 10,但TAS57xx GDE无法正常工作。

他们怀疑"Win10 Fall Creators Update"使情况变得糟糕,但他们需要保留此更新。

您是否有解决此问题的建议或经验?

如果EQ设置良好,该产品将于2018年8月上市。

 

此致,

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mochizuki-san,
    TAS5719是一款非常旧的设备,并且GUI已有很长时间未更新。 某些错误可能是由操作系统和环境更新引起的。 我们建议用户在较低版本的系统(如Win7)下使用它。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    郑山
    感谢您的建议。
    我们了解这是一项业务,我们将要求客户准备Win7 PC。

    此致,
    Mochizuki