This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:/CMUTE电容器

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661908/tpa3221-cmute-capacitor

部件号:TPA3221

您好,

如果使用UC控制/CMUTE引脚,是否应将启动定时电容器(33nF)连接在/CMUTE引脚和GND之间?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    我们正在研究这一问题。 亚当桑稍后会回复您。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑,您好!

    感谢您的快速响应。

    我期待从亚当桑那里获得信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤山

    电容器始终需要接地,因为充电时间用于设置设备的启动时间。 微控制器应通过1k电阻器连接,如数据表图50所示,以代替所示的离散MOSFET。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam-San:

    感谢您的支持。

    我明白了。

    此致,
    加藤