This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424Q1EVM:PPC3 I2C地址设置

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661896/tas6424q1evm-ppc3-i2c-address-setting

部件号:TAS6424Q1EVM

您好,

 

我们的客户尝试从一个PPC3 GUI运行两个TAS6424设备。

在EVM上,器件I2C地址可通过R40,R41,R46或R47设置进行选择。

但是我们在GUI SW上找不到I2C地址选择,您能否透露如何 通过GUI操作访问它?

 

此致,

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mochizuki-san,
    格雷格桑会稍后再与您讨论。 感谢您的耐心!
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mochizuki-san
    遗憾的是,EVM或GUI中不包含此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格雷格桑
    感谢您的及时回复。
    我们将重新连接跳线电缆以将I2C数据从TAS1020加载到每个TAS6424。

    此致,
    Mochizuki