This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:要求进行AIC3254 DWIN方框图评估

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661813/tlv320aic3254-asking-for-the-aic3254-dwin-block-diagram-evaluation

部件号:TLV320AIC3254

大家好,
客户希望使用AIC3254来执行I2S In和I2S Out设计。

您能否确认以下结构图在PurePath Studio上是否可行?
我不确定I2S端口是否可以同时切更换MCLK/BCLK/WCLK。

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,

    是的,这是可以接受的。 AIC3254EVM实际上是可堆叠的,允许两个AIC3254s使用相同的MCLK,BCLK和WCLK。 时钟来自USBMODEVM主板。

    此致,
    -Steve Wilson