请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3107EVM-K 其中一个信号(MCLK)不来自编解码器卡。 因此我们无法使用编解码器卡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
其中一个信号(MCLK)不来自编解码器卡。 因此我们无法使用编解码器卡
e2e.ti.com/.../PO2.168万inv.pdfe2e.ti.com/.../NLSPrintForm.nl.pdfHiSteve,
附加的PO和发票。
老实说,我被困在这里。 我们的客户在印度,他不想麻烦地进行故障排除,因此他只需将产品发送给我在美国的公司。 现在我们有了产品,我们没有测试工具。
我的客户在12月22日总共购买了3件,其中只有1件有缺陷。 这是否可以在这次进行例外替换?