This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211未使用的ADC:接地VINL和VINR?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/662054/pcm9211-pcm9211-unused-adc-ground-vinl-and-vinr

部件号:PCM9211

大家好,我使用的PCM9211没有ADC功能。 数据表告诉我VCCAD接地。 因此,也可以合理地对VINL和VINR进行接地。 是这样吗?

最佳,

Børge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Borge,
    通常,对于PCM9211未使用的针脚,我将遵循以下约定-
    —接地所有未使用的数字输入。
    -不要将未使用的模拟输入接地(但您可以将其连接至100nF接地端)。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ravi,这解决了VINL/VINR问题。

    在这里,我应该将FILT无源器连接到VCC还是GND? 数据表似乎同时推荐这两种情况。

    最佳,
    Børge
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次嗨!

    对于PIN43 [FILT]无源,我对DS中的错误表示歉意,我们正在修改和修复错误。 它们需要连接到GND,如PCM9211 EVM的SCH中所示。 如前所述,我们计划在DS中修复此错误。 谢谢。

    此致,
    Ravi