请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5717 您好:
我们使用 TAS5717 作为音频DSP和AMP,它具有噪音(声音像当前的噪音,固定频率),耳机和扬声器都具有。
附件是示意图和登记图,请查看是否有任何错误。
以下是我们已验证的方法,没有任何影响:
1.使用外部电源为AVDD供电(引脚8和13);
2.将电容器C31从0.1uF更改为1uF;
3.剪断I2S输入的数据线,没有任何影响,但如果剪断I2S输入的BCLK,耳机将能正常工作,没有噪音;
4. I2S配置:32位,LRCLK:48K;BCLK:3.072MHz,MCLK:24.576MHz;
5.图下方是没有 噪音时的波形,测试点:在CE19之后,靠近耳机插孔。
6.图下方是 有噪声时的波形,测试点:在CE19之后,靠近耳机插孔。
以下是示意图和配准图。