This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:扬声器和扬声器;耳机都有噪音

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661854/tas5717-speaker-earphone-both-have-the-noise

部件号:TAS5717

您好:

我们使用 TAS5717 作为音频DSP和AMP,它具有噪音(声音像当前的噪音,固定频率),耳机和扬声器都具有。

附件是示意图和登记图,请查看是否有任何错误。

以下是我们已验证的方法,没有任何影响:

1.使用外部电源为AVDD供电(引脚8和13);

2.将电容器C31从0.1uF更改为1uF;

3.剪断I2S输入的数据线,没有任何影响,但如果剪断I2S输入的BCLK,耳机将能正常工作,没有噪音;

4. I2S配置:32位,LRCLK:48K;BCLK:3.072MHz,MCLK:24.576MHz;

5.图下方是没有 噪音时的波形,测试点:在CE19之后,靠近耳机插孔。

6.图下方是 有噪声时的波形,测试点:在CE19之后,靠近耳机插孔。

以下是示意图和配准图。

e2e.ti.com/.../1832.1_5F00_AFANTY.pdf

e2e.ti.com/.../4721.audio.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shutao:
    请帮助您结束此问题吗? 让我们在原始帖子上进行沟通,好吗?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩您好
    好的,我将关闭此问题。