This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:连接未使用的通道

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661365/lm4950-connection-of-unused-channel

部件号:LM4950

尊敬的专家:

我的客户正在设计LM4950,有一个问题。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

我想只使用LM4950 1个通道(SE使用)。

您能否告知终端连接未使用的信道及附加文件。

如果不使用7和9引脚,则引脚7和9之间会短路,就像普通运算放大器一样。

正确吗?

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    如果客户断开这些引脚,则扬声器将无法获得所有输出信号,因为信号会发送到AMPB。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,

    感谢您的回复。

    我知道如果未使用LM4950,则所有输入和输出引脚都应保持打开状态。

    我会与我的客户分享这些信息。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一