This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:NMOS FET,用于/CMUTE下拉

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661093/tpa3221-nmos-fet-for-cmute-pull-down

部件号:TPA3221

您好,

请告诉我为/CMUTE下拉列表推荐的NMOS FET,如下所示?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤山

    我们不能推荐特定FET。 在静音状态下,任何像微控制器或类似的设备都可以将此针脚向下拉。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam-San:

    感谢您的快速响应。

    我理解,如果可能,请给我有关TI NMOS FET的建议,因为我想建议TI解决方案。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤山

    正如我所说,我不能推荐NMOS FET。 图中所示的FET仅代表微控制器或其他系统控制器内连接到此针脚的电路。

    在我们的主板上,我们要么使用物理交换机(客户不会使用此交换机),要么使用MSP430 GPIO引脚来控制此开关。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam-San:

    感谢您的建议。

    我明白了。

    此致,
    加藤