This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:如何知道TPA2005D1何时开始剪辑

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661537/tpa2005d1-how-to-know-when-tpa2005d1-will-start-clipping

部件号:TPA2005D1

您好,

我 在设计中使用D类放大器TPA2005D1。 但从数据表中,我无法了解输出信号何时开始裁剪。 在最大输入电压时,信号将开始截断。

此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tapas

    不提供输入电压,因为输出裁剪取决于负载,电源,频率等许多因素,但您可以在输出信号开始裁剪时找到输出功率。 当放大器获得高于或等于10 % 的THD+N时,输出信号将开始受到剪辑,因此您可以参阅 放大器数据表中的"工作特性"部分,以查找具有不同电源值的信息或 图13, 14和15 以查找具有不同负载的此信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos é,

    我无法确定输出何时开始剪辑。 我想与大家分享一些数字和示意图。

    供电电压:3.3伏

    扬声器阻抗:8欧姆

    发送至放大器输入的信号: 800mVpp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    正如我所提到的,当设备在上述条件下获得10 % 时,您可以获得最大输入电平,此时输出信号开始被截断。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师