This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3110:TLV320AIC3110将在定制板上显示。

Guru**** 2507625 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661143/linux-tlv320aic3110-tlv320aic3110-bring-up-on-custom-board

部件号:TLV320AIC3110

工具/软件:Linux

大家好,

我们的定制板上有一个TLV320AIC3110连接到I2S总线。

我已按照  数据表中的电源顺序成功为音频编解码器通电, 现在我可以探测i2c总线上的编解码器。

我通过以下链接打开Linux BSP上的ALSA堆栈。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_Audio_DAC_Example

下面是编解码器的dmesg o/p。

tlv320aic31xx-codec 0-0018:范围0:窗口中的0选择器
tlv320aic31xx-codec 0-0018:无法分配寄存器映射:-22
tlv320aic31xx-codec:0-0018的探测器失败,出现错误-22
SOC-AUDIO SOC-AUDIO.0:ASOC:机器VATS_EVM应使用SND_SOC_REGISTER_CARD()
SOC-AUDIO SOC-AUDIO.0:ASOC:CODEC tlv320aCS4-0018 3110.0 未注册
平台SOC-AUDIO.0:驾驶侧SOC-AUDIO Requests probe p延迟

所以有人能帮我解决这个问题,我不知道哪里出了问题

拉泰恩德兰